结果:找到"语音芯片 语音ic 离线语音芯片 智能芯片",相关内容1000条
- 智能语音芯片智能扫地机上的应用
- 福玛特在2000年推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路。而我国扫地机器人市场兴起相对较晚,2009年市场上推出第一款扫地机器人地宝,随着海内外布局品牌逐渐增多,扫地机器人市场消费教育获得成效,行业开始进入快速发展阶段。而扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家介绍一下语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-13 13:10:00
- 离线语音芯片助力扫地机智能化!
- 随着科技的发展,我们日常生活中许许多多的传统习惯也正在被逐渐改变比如扫地拖地,现在完全可以交给扫地机器人来进行。扫地机器人,又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等,是智能家用电器的一种,能凭借一定的人工智能,自动在房间内完成地板清理工作。在2003年福玛特推出全球第一台智能扫地机后,正式开始踏入清洁行业,随后就逐渐走上了智能扫地机器人的发展之路相信很多朋友都有见过智能扫地机器人,只需要动动嘴巴,就可以控制扫地机的工作模式,实现真正地解放双手,那么它是怎么实现语音控制的呢?这里就要跟大家说说语音识别芯片了,语音识别芯片也叫语音识别IC,与传统的语音芯片相比,语音识别芯片最大的特点就是能够语...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-23 16:24:00
- 语音识别芯片在智能空调上的应用
- 在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,您只需要躺在沙发上喊话控制着空调开关,不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而实现这一功能的核心—NRK3301语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;离线语音识别,采用最新的神经网络(TDNN)算法,具有识别准确,误判率低等优势,5米远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 智能芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-17 14:50:00
- 语音识别芯片在智能家居上的应用方案!
- 近年来,智能家居行业的发展既面临多种挑战同样带来了全新的机遇,AI技术、物联网技术、语音智控和边缘计算机技术从中蓬勃发展。为多款智能家电进入千家万户作强有力的后盾,注入新的力量。在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。而当下季节最常见的取暖器也是可以智能语音控制的,只需要对着取暖器喊话就可以实现切换模式,开关机等,不需要使用遥控调,非常方便!而实现喊话就能控制开关的核心元件NRK3301离线语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-16 14:14:00
- 未系安全带语音播放提示ic应用方案
- 《道路交通安全法》规定,驾驶人员和乘坐人员不系安全带均属违法行为,将面临扣分、罚款等处罚。“对于这类违法行为,交警部门多采取现场查处和电子警察抓拍的手段,经过一段时间的现场查处,我们发现一些突出的问题。”市公安局交警支队有关负责人介绍,后排乘坐人不系安全带的情况时有发生,甚至有市民面临查处仍不听劝阻,归根结底与市民安全意识薄弱有关。公安部交管局一项调查研究显示,不系安全带已成为道路交通致死的第三大原因,仅次于超速行驶和酒后驾驶,其中尤以国省道、高速公路为甚,因未系安全带造成在交通事故中致死的案例屡屡发生。为提升市民的安全防护意识,督促全员全程规范系好安全带,很多汽车厂家都安装了安全带提醒器,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-15 15:35:00
- 语音芯片在儿童坐姿纠正器的应用!
- 儿童不正确的坐姿很容易造成颈项肌的疲劳,引起颈肩痛、项肌痉挛,甚至出现头晕目眩;久而久之,势必会在成年之后过早地出现颈椎间盘退行性病变,导致颈椎病。很多人为此而忧心,孩子的事情胜于一切,这是很多家长的普遍想法。而与孩子学习相关的事情家长就更加重视了,如:视力保护、学习时的坐姿等等。寒假即将来临,很多孩子在家里上网课,有些家长面对孩子七扭八歪的坐姿很“挠头”。面对很多家长共有的困惑,目前兴起的“儿童坐姿矫正器”,家长可通过使用坐姿矫正器辅助提醒的方式,帮助孩子保持良好的坐姿。那么儿童坐姿纠正器是如何实现语音提示功能的?其核心是加入了语音提示芯片,NV040D语音芯片,它是是九芯电子推出一款性能...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 离线语音芯片 语音ic 声音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-13 15:57:00
- 语音芯片在充电桩的应用
- 目前,随着环境污染越来越严重,越来越多的人使用电动汽车,随着电动汽车的增多,充电桩就应运而生,充电桩能对电动汽车进行快速有效的充电,为了供需平衡,充电桩数量越来越多。大多数充电桩都安装有报警装置或者蜂鸣部件,但是,目前市面上带有报警装置或者是蜂鸣部件都不够智能化,不能很明确告知给消费者,充电桩目前所处的工作状态或者工作环境。为解决充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。而实现语音提示功能的核心就是加入语音播放芯片——NV020C语音芯片;NV020C是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 离线语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-08 16:58:00
- 离线语音芯片在自动售货机上的应用!
- 自动售货机能省掉高昂的店员人工成本和店铺地租,随着国内人工成本和店铺租金的一路上涨,用自动售货机做零售的优势也越来越明显。随着近几年手机支付的普及,对自动售货机的普及起到了很明显的促进作用。在新近出现的人脸识别支付之后,自动售货机行业的支付方式已经发展到了第四代。第一代为纸币硬币现金支付,第二代为联网刷卡支付,第三代为手机扫码支付,第四代为刷脸支付(人脸识别支付)。现在,一些实体商店已经在推广刷脸支付,主流的自动售货机厂家出产的新机型默认的配置也都带刷脸支付功能,相信过不了几年,刷脸支付将会取代扫码支付成为主流的支付方式。随着现在语音技术的成熟,语音技术的使用率越来越高。如果自动售货机能够加...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-05 17:05:00
- 语音芯片的应用?
- 语音芯片在诸多产品中都有所应用,如MP3芯片、蓝牙芯片、智能AI芯片等等。相信很多朋友可能对语音芯片的底层知识并不是很了解,但是对于芯片的作用,还总是能说出个一二三。为增进大家对语音芯片的认识,小编九芯电子将对语音芯片如何录音、语音芯片如何烧录以及语音芯片的应用予以介绍。如果您也对芯片相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。语音芯片怎么录音?语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音和放音语音芯片,如NR7100S、N930X系列录音芯片。设计一个使用语音ic芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音播放芯片。通常带有录音功...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 离线语音芯片 OTP语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-29 16:01:00
- 什么样的条件的语音芯片才是好的语音芯片?
- 语音芯片作为日常生活普遍的电子产品,其功能与品质层面十分突出,而这将归功于该语音芯片生产厂家的严苛管理方案及其与时俱进的发展战略,才可以有更靠谱的品质保障,那么,具备什么样的条件的语音芯片才是厂家/买家心中理想的语音芯片呢?下面九芯电子小编就和大家一起探讨下:1、具备体积小巧且应用范围广的有利因素供应质量好,价格低的语音芯片厂家具有体积小的有利因素,因此其能在更多的细小产品中发挥出重要的作用,除此之外,应用范围广泛也是该语音芯片所具备的强大有利因素,其不单单被应用于广告标牌、医疗以及各式各样的玩具行业中,还被广泛地应用于各大交通指示设备中,NVD语音芯片系列为SOP8封装的8脚OTP小芯片,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 芯片 ic 智能语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-10-25 14:00:00
返回